欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

年轻和资深机械工程师差距在哪里?

  • 2022.11.22 09:57:51
  • 米思米
  • 2287

相信很多年轻人都有这样的疑问甚至有点“愤愤不平”和“心有不甘”的想法。


其实在机械行业,一直有一个人尽皆知的规则——“越老越值钱”,不管你是否承认这个规则,事实就是在企业的关键技术部门和岗位都被一帮“老师傅”把持着,他们既占据了企业的关键职位,也占有了企业的大部分资源,而年轻人似乎总没有出头之日,看不到希望,没有进身之阶。


是什么原因导致了这样的结果,我们来好好分析一下,只有知道了因果,才能看得清差距,只有弄清了真相,才能找得到对策。

 企业的培训机制不够完善

虽然我们今天所处的时代已经进步到所谓的工业4.0时代,但是就机械工程师的培训机制而言,并没有随着科技和管理水平的提升而相应的提升,无论是传统的国有企业,还是新兴的民营企业,亦或者号称行业标杆的外资企业,新进工程师的培养机制还是更多的依赖于“师傅带徒弟”式的传承,而没有一套系统而科学的培训机制。


更甚至,如果“师傅”存心藏私的话,一个新人要想在这个行业独当一面,那可能面临着更大的挑战,甚至永远都没有出头之日,至于那些所谓的“师傅领进门,修行看个人”的说法,有时候就是一条非常“崎岖的山路“,因为如果师傅不能把一些行业技术规则“倾囊相授”的话,单凭个人的努力,你可能只会经历这坑还比那坑深的际遇。


人们常说“条条大路通罗马”,理论上是正确的,但是人们也经常忽略一个问题,那就是时间,时间是无限的,但是属于你个人的时间是有限的,而且是非常有限的,本来就是师傅一句话的事情,如果靠你个人去摸索和经历,也许就是无尽的高山与苦海,也许你真得可以依靠自己的努力到达“罗马”,但是可能到达之日也是退休之时了,这已经没有任何意义了。


而理工科有一个非常不好的“陋习”,我们经常听说“文人相轻”这句话,其实在理工科一样存在这样的问题,不仅存在相互鄙视的问题,更存在“教会徒弟,饿死师傅”的担忧,这就造成了在新人培训阶段的沟通阻塞和不畅,一方面是师傅不愿意教徒弟,故意藏私,另一方面是徒弟看不起师傅,觉得他们倚老卖老而做不到以“师礼”侍之,这就是为什么年轻人总是“出不来”,而“老师傅”们总是退不了的原因之一。


当然也有例外的时候,我自己的经历就是一个非常的例外,我的师傅就对我非常好,不仅在技术上对我倾囊相授,在做人做事上也是诸多提点,让我对他充满了尊敬和感激,认识他十多年了,虽然早就不在一起工作了,但是每年的八月十五和春节,我都会登门拜访,待之以师礼,所谓一日为师,终身为师。


所以,作为一个机械设计工程师,我们也许改变不了这种“老带新”的技术传承制度,至少暂时改变不了,但是我们依然要尽自己最大的努力和付出,尊重自己的师傅、关心自己的学生。

 ”神枪手是靠子弹喂出来的“

不记得是什么电影里的台词了。其实作为一个机械设计工程师,特别是一个优秀的机械设计工程师是需要用成本“喂”出来的。


一个优秀的机械设计工程师只有通过大量的不同的设计项目才能综合的锻炼自己的设计能力和设计思路,并在这些项目的设计与执行过程中不断完善自己的设计技能与技巧,不断总结自己的成功与失败,并最后形成自己独特的设计理念,而设计项目的最终支撑就是成本,所以我们可以说,你的机械设计能力来自于你花费成本的数量。


其实年长的机械工程师并不一定就比年轻的机械工程师优秀,而是那些真正有项目经历的机械工程师比没有项目经历的工程师优秀,而年龄只是在一定程度上助力了你去更多的经历设计项目而已。如果没有设计项目的支撑,你就算在这个行业里面呆40年,也没有太大的利用价值,更别说优秀了。


而机械设计项目从市场调研,到方案设计,到产品生产,到产品完善定型,再到产品上市是一个非常长期的过程,有时候一个大项目下来,几年的时间就过去了,而一个工程师从懵懂的青春少年到年富力强的中年也不过弹指一挥间而已,时间在带走岁月与容颜的同时,也给我们带来了技术和能力的积淀,带来了我们可以依靠和凭借的知识与资本,这就是老工程师的底气所在。


如果你现在入职的公司,有大量的项目让你参与和主持,那请你好好珍惜,因为公司用自己的成本来培养、丰富你的个人的能力是千载难逢的机会,不用在项目的成败上有过多的担心,只要充分总结、思考、改善。这种失败对你的个人能力而言反而是某种意义上的成功,因为你以后不会在同一个地方再次跌倒,这份经历会带给你无尽的价值。


这也是为什么我更倾向于劝年轻人去一些创业型的小公司的原因,因为你有大量的机会去经历各种设计项目,你有大量平台和项目去成就个人的能力与智慧。


就我个人而言,到目前为止,我参与和主持设计的产品至少在50个以上,这个数量对于那些大型企业里的设计工程师而言,可能是比较“望尘莫及“的,因为很多工程师主管的都是一些成熟的产品,这些产品虽然占据了市场上的大量份额,但是他们并不存在很大的设计和创新空间,这对于提升一个机械设计工程师的个人能力是非常不利的,因为没有项目经历,他们的可利用价值也就无从谈起了。

 天赋决定了高度

其实我一直不想说这句话——这是一个需要天赋的职业,很多人对机械结构的处理能力确实是天生的,我带过很多新人,但是其中有一个非常出色,他只要稍加点拨就能做出让人惊喜的创造性设计,特别是在一些结构的处理上,总是会让人有意外的收获,这让我很是刮目相看,但是有的人就有点不开窍,至少在机械设计这个事情上,让我觉得难以认同。


还有就是接受能力,其实接受能力是双向的,既有师傅的正确引导与教诲,更要有徒弟的虚心学习和领悟,缺一不可,其实这是一个沟通的问题,虽然沟通能力可以通过后天来培养,但是如果天生就具有这方面的才能的话,会让你的职业生涯走出更多的捷径。


特别是当你不善于与人沟通、交流,这就会导致无法快速的学习到行业经验和技术,从而导致看似遥遥无期的“出头之日”。


所以,在这里我也有一个建议,每一个入行的新人,都需要评估一下,自己在这个行业的悟性,这种悟性与智商并不是正相关的关系,也许你只是不适合这个行业而已,那就尽早思考是不是需要换一个行业,你永远值得更好的拥有。


更重要的是,这个行业除了天赋,更需要有长年累月的坚持,才有可能做到一个相对自由的状态,也可以说这个行业积累期太长了,如果一味的没有悟性继续努力向前,你要思考是否有足够的耐心和时间去经历这份等待。

平台决定了经历

一个工程师的价值来自于其职业经历,更多是我前面提到的项目经历,而不是职业生涯的长短,所以在你入职之初,一定要对入职平台有一个充分而深入的认识,你的就业平台是否能够为你提供足够的项目支撑,是否能够为你提供足够的试错成本,是否能够为你提供足够的发展空间。


其实很多老牌的企业可能并不具备这样的支持资源,因为这些企业已经在市场上占据了相对稳定的份额,他们的产品也相对成熟与稳定,在产品创新和研发项目上,会存在一定的滞后与保守,他们更多是对产品做一些优化升级,而不是不断的推出全新的产品,所以这些公司虽然具有丰厚的技术底蕴和积累,但是对个人能力的提升并没有很大的助力,因为作为一个机械行业的士兵,你需要站在第一线,需要听到枪炮声,更需要自己端着枪去经历一些战争,打下属于自己的荣耀与天下。


其实在这个行业里,真正能成为技术大牛的,少之又少,因为真正的项目资源永远都垄断在少数人手里,也只有他们才能真正利用公司的成本去成就自己的个人能力,同时也利用这种个人能力来提升自己的价值变现渠道与空间。你所要做的就是成为这样的人。


所以,如果你想在机械行业里面变得值钱,关键点并不是要等待几十年的职业经历,而是尽可能在最短的时间里去经历更多的技术项目,这些经历才是你提升自我价值,并最终实现自我价值的变现,那些依然活跃的年长工程师只是碰巧在这些方面有了更多的经历和把握而已,当然也许有的人是刻意而为,但是我相信更多的是被动成就,但是年轻的你有得选择。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities